处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

射频同轴连接器分类有哪些,购买电子元器件前了解连接器分类!

射频同轴连接器分类有哪些,购买电子元器件前了解连接器分类!
来源:网络整理 时间:2024-03-19

很多用户在购买射频同轴连接器时会不清楚该如何选择类型,常见的同轴连接器种类多且特点各不同。我们在购买电子元器件前应该多查询相关知识,尤其是参考行业网站上的图解可以帮助我们快速分清楚射频连接器的分类,接下来说说常见的几种连接器。

BNC连接器

 

购买电子元器件香蕉和尖头连接器 - 配件 

在众多射频同轴连接器中应用较多的就是BNC连接器,因为这是一种卡扣式连接器,使用时即插即用。在参数方面常见的BNC连接器工作频率是4GHZ,而且要注意不要选择频率高于4的BNC连接器,那样电波会从插槽中溢出来。

TNC连接器

 

 

 

还有一种射频同轴连接器和BNC连接器非常相似,那就是常常与之混淆的TNC连接器。我们可以从频率上区分二者,因为TNC连接器的频率往往在11GHZ以上,甚至可以达到18GHZ,同时其还有抗震性能,所以整体而言稳定性更好。

SMA连接器

 

 

 

应用于微波和射频传输中比较常见的射频同轴连接器还有SMA连接器,这种连接器的频率范围在18到27之间,属于非常精密的连接器。常见的SMA连接器往往填充介质为PTFE并且歪道体内直径内径参数为4.2毫米,也是比较常见的连接器种类。

N型连接器

 

 

 

如果连接器的环境要求高,那么选择N型连接器是不错的选择。因为其采用标准N型设计,所以稳固性很强,而且符合MIL-C-39012标准中规定的11GHz要求,所以属于精密的连接器,其频率可以达到18GHZ,还有则是这是种外导体采用不开槽结构的连接器。

以上盘点的就是常见的几种射频同轴连接器,购买电子元器件前我们掌握这些知识就不用为连接器的选择而发愁,完成可以根据实际应用需求来选择更符合我们要求的射频同轴连接器。



(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)