处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

现在电源芯片时LDO和DC区别,ic芯片采购前要弄清楚的知识?

现在电源芯片时LDO和DC区别,ic芯片采购前要弄清楚的知识?
来源:网络整理 时间:2024-03-12

当我们在选择电源芯片时,往往要考虑是选择LDO线性降压芯片还是选择DC降压芯片。在ic芯片采购前我们就要清楚DC/DC的效率更高但是不足之处是噪音大,而LDD虽然耗损大但是电源干净而且噪声更低等知识,接下来详细说说电源芯片的选择注意事项。

 

 

 

 

 

清楚DC/DC和LDO特点

 

在选择电源芯片时不能绕开的就是DC/DC和LDO,对此我们要清楚二者的特点。刚才提到DC/DC效率高但是噪音大,同时其静态电流更小,所以电源降压大的情况下选择DC/DC更好,对比之下LDO的噪音低但是效率也低,特点还有电源干净而且外围电路简单让其使用成本低,所以在考虑成本的情况下LDO芯片的应用更为普及。

 

LDO线性降压芯片特点

 

LDO指的是低压差线性稳压器,也就是说和传统的稳压器比较后其压差更低。LDO线性稳压器的原理则是通过电阻分压来达到降压的作用,所以其能量消耗更大而且降低的电压会转为热量,这种情况下芯片就会出现发热的情况,这也是为何LDO芯片封装大的原因,因为更利于散热,同时也因为封装工艺要求低,所以其生产成本要低于DC/DC芯片。

 

DC/DC降压芯片特点

 

DC/DC降压芯片的应用优势在于可以实现PWM数字控制。在实际使用中DC/DC芯片只需要较少的能量就能实现降压,同时因为其不需要散热,所以芯片本身的封装都比较小,像TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41等这样常见的芯片都是DC/DC芯片。

 

当我们选择电源芯片时只有弄清楚LDO和DC/DC的区别和特点才能更好根据需求进行选择,然后再借助行业网站的丰富货源以及咨询功能来完成ic芯片采购,并且还可以通过行业网站的比价功能,在找到满意的货源后进行比价进而选择价格更实惠的芯片产品。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)