处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LVDS芯片应用特点,ic芯片采购前要掌握的知识?

LVDS芯片应用特点,ic芯片采购前要掌握的知识?
来源:网络整理 时间:2024-03-07

凡是需要应用低电压差分信号技术的设备往往都要使用到LVDS芯片,用户在批量购买这类芯片时有必要提前做好功课。在进行IC芯片采购前我们需要多方面考虑,接下来便来说说这方面要掌握的知识进而更了解LVDS芯片。

 

ic芯片采购LVDS芯片 


 

 

 

具有速率高功耗低的特点

 

之所以很多电路中都会使用到LVDS芯片,原因之一就是其具有高速率和低功耗的优势。在应用LVDS芯片时,其可以达到几百MB的速率在差分PCB线路或者平衡电缆上传输信号,而且其在整个恒流电源驱动下产生的噪音非常低,这就让电源电流随着工作频率的增加而变得更加平坦,像CMOS芯片或TTL芯片功耗都会随着频率的增加而增加。

 

具有非常好的噪音性能

 

之所以很多电路中使用LVDS芯片,还因为其具有非常好的抗电磁干扰能力,这是因为其电压摆幅和低边沿速率和奇模式差分信号和恒流驱动器。当差分驱动器引入奇模式传输后还可以再次减少电磁干扰。

 

具有更高的安全保障

 

还有很多电路中应用LVDS芯片,还因为其具有更高的安全保障,即使遇到了传输线短路或者短时间内接地的情况,依然不会出现发热情况,所以LVDS芯片非常适合对安全性有高要求的场景。还有LVDS芯片在信号完整性和低抖动以及共模特性要求较高的系统中也会广泛应用。

 

以上介绍的就是LVDS芯片的特点,我们只有了解这些知识后再来选择才能提高选择效率,同理采购其他类型的芯片也是如此,在ic芯片采购前就要做好功课了解其特性,然后我们再根据自己的需求选择更符合要求的芯片,而且还可以借助行业网站进行比价,选择出其中价格更低的芯片产品。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)