处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

无线麦克风怎么选,电子元器件平台科普VHF和UHF区别!

无线麦克风怎么选,电子元器件平台科普VHF和UHF区别!
来源:网络整理 时间:2024-03-05

当下越来越多的人开始关注麦克风的选择,尤其是无线麦克风可以适用于多种场景且使用便捷。在挑选无线麦克风时总会看到VHF和UHF两种类型,这让很多新手无从下手,接下来分享下电子元器件平台上关于二者的区别以便做出选择。

 

电子元器件平台麦克风 

 

 

VHF和UHF是连接方式

 

当我们在电子元器件平台等行业平台上搜索无线麦克风时,总是看到VHF和UHF这些标识,这些指的是无线麦克风的信号传输方式。VHF和UHF分别代表甚高频和超高频也就是我们常说的V段和U段,其中VHF是三十到三百赫兹之间的无线电波,而UHF是三百到三千赫兹之间的无线电波。

 

VHF和UHF信号传输不同

 

在清楚VHF和UHF的意义之后,还要清楚二者的信号发射不同。其中VHF是无线麦在发射器上通过几级倍频电路来获得高信号,同时发射器上的信号波频率是固定值,而对比之下VHF的发射器大部分都是采用的锁相环技术,因此其发射的高频信号多数情况下可按需调整,同理接收信号VHF也是可调的。

 

VHF和UHF抗干扰能力不同

 

还有选择无线麦克风时要清楚VHF和UHF的抗干扰能力不同,尤其是经常在户外使用的情况下就要考虑到信号干扰因素。因为VHF是低频信号,其频率范围大概在180mhz到280mhz之间,所以当该麦克风周围有六个及以上的波段后就会出现干扰现象,而UHF低频范围是500mhz到900mhz,所以其抗干扰能力更强,只有周围存在六十个以上的波段才会出现干扰情况。

 

以上介绍的就是在购买无线麦克风时VHF和UHF的区别,只有清楚这些我们才能按需选择,同时借助电子元器件平台来寻找货源以及对比价格,找到在使用体验和价格等方面都符合我们的麦克风货源。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)