处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

购买元器件要熟悉的接口有哪些,ic电子交易网来科普!

购买元器件要熟悉的接口有哪些,ic电子交易网来科普!
来源:网络整理 时间:2024-02-28

平时我们购买芯片或者传感器等各种元器件时,基本上离不开接口类型的判断,但是依然有很多新手不了解常见的接口。如果我们没有采购经验,则可以在ic电子交易网上了解下常见的接口类型,接下来说说这个话题。

 

ic电子交易网以太网芯片 

 

 

串口是串行通讯端口简称

 

我们平时购买各种元器件时常见的接口类型中串口指的是串行通讯端口简称,这和生活中更为常见的USB端口通用串行总线以及我们电脑连接硬盘的SATA接口完全不同,串口常见的是四针串口,是预留电路板上常见的端口类型,电气参数以3.3V居多。

 

9针串口常见于各种显示器

 

提到接口时很多人都会想到电脑主机背面的接口,或我们电视上带有的接口,这种呈现梯形的串口是D型9针串口。在选择这类接口主要看协议,其主要分为RS-232和RS-485两种协议类型。

 

芯片接口类型较多

 

u盘等自带芯片的设备上使用的端口往往是芯片串口,而且还会根据需求出现USB转其他串口的情况。就拿CP2102芯片接口为例其就是典型的USB转TTL串口,这种串口使用的是+3.3V电源端,可以自适应不同的目标电路。

 

部分端口可以转换

 

如果我们出现端口购买错误的情况,也先不要着急,因为有的串口之间可以相互转换。就拿刚才提到的USB转TTL串口为例,其如果增加一片MAX232转换器的话,那么就会变成RS-232串口。

 

综上所述在购买接口时要做好功课,了解常见的端口类型以及特点,然后我们再借助ic电子交易网来筛选适合我们的产品。还有就是借助行业网站优化我们的采购订单,利用比价功能和商家认证信息来提高采购效率,选择物美价廉且是我们需要的元器件接口。


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)