处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

组装显示屏要选购哪些配件,来中国ic网查看显示屏拆解攻略!

组装显示屏要选购哪些配件,来中国ic网查看显示屏拆解攻略!
来源:网络整理 时间:2024-02-28

无论是组装显示屏还是打算购买相关配件,我们都应该了解下显示屏的组成元器件有哪些,对此可以直接在中国ic网上寻找显示屏拆解攻略以及丰富的元器件货源。只有清楚不同的元器件配件在显示屏中的作用,才能提高选购效率,接下来我们来看看显示屏拆解后的元器件有哪些?

 

中国ic网LED显示器件 

 

 

核心元器件LED单元板

 

如果我们拆解显示屏先看到的就是LED单元板,这是决定显示屏成像的核心元器件。如果我们拆解的是LED显示屏那么单元板就是LED模块组成的,同时还可以看到其安装在pcb电路板上,同样的组成部分还有连接控制卡,主板上还会有电源线接口。

 

输送电流元器件电源

 

刚才提到拆解显示屏后会看到以pcb电路板为基板的LED单元板,然后看到的就是电源。因为LED显示屏主要是用于小型设备上,所以配置的都是220V电压电源,电流为5V直流电,因为LED屏幕属于非常精密的元器件,所以往往不采用变压器而是直接使用开关电源。

 

操作元器件连接控制卡

 

想要让LED显示屏正常运行并且得到指令后发生改变就需要控制卡,通常在LED屏内使用的连接控制卡要根据具体主板情况而定。比如在中国ic网上可以找到很多性价比高的条屏控制卡,可以控制十六分之一的256*16点的双色平铺,控制卡还有断电保存信息的功能,也属于屏幕的核心组成部件。

 

除了刚才提到的几个核心元器件之外,LED屏幕中还有各种线路需要注意,想为电源供电的电源线和传输信号的信号线以及帮助控制卡发挥作用的传输线等,不同的电线参数不同且功能不同,我们可以参考中国ic网上的攻略根据自身LED屏幕来采购。

 


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)