处理中...

首页 > 资料大全 > 公司新闻 >

云汉芯城与FLUKE福禄克正式达成合作

云汉芯城与FLUKE福禄克正式达成合作
来源: 时间:2024-01-08

近日,云汉芯城正式与全球专业电子测试工具的佼佼者FLUKE福禄克达成合作,成为其线上授权分销商。即日起,云汉芯城官方商城(www.ickey.cn),将上架FLUKE福禄克全线电子仪器仪表产品。

 

点击下方图片

即可进入云汉芯城官网FLUKE福禄克专题页进行选购

(https://www.ickey.cn/activities/fluke0103.html)


 

FLUKE福禄克于1948年在美国成立,专注电子仪器仪表行业75年,致力于为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品。围绕安全、耐用、精准、易用四大核心质量标准,FLUKE福禄克目前推出了累计产品达1250个测试测量产品,获得专利发明1497项。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,均可见到FLUKE福禄克的身影,产品深受广大技术人员、工程师、科研人员的欢迎。

  

 

 

FLUKE福禄克提供全方位测量服务

 

FLUKE福禄克始终站在用户角度,针对不同应用场景下的测量需求,可提供专业的电子仪器仪表产品,包括万用表、钳表、红外测温仪、热像仪、温湿度记录仪、测距仪等多款热门产品。

 

1、黄埔系列新品万用表-15/17B MAX

 

黄埔系列新品万用表-15/17B MAX支持Input Alert™ 误操作声光报警能主动提醒用户保险丝安全,提高效率并节省成本;配备特尖表笔,1mm笔尖实现精准测量;任意键即可唤醒,省时省心。值得一提的是,该产品在改进过程中邀请了全国近百位工程师参与讨论,针对性解决使用痛点,有效助力电子工程师进行高效、精准的测试。

 

 

 

2、刀锋系列新品钳表-301系列

 

钳表是电气设备日常巡检常用工具。FLUKE福禄克钳表具有单交流,交直流多种量程,适用于不同的待测设备。旗下刀锋系列新品钳表-301系列,轻薄便携,能有效提升工程师工作效率;10mm 细尖钳口设计,可以轻松钳住密集或狭窄空间中的排线;搭配8种测试功能,一台小小的机器解决更多问题。


 


3、手机热像仪Fluke iSee

 

FLUKE福禄克在温度和热像产品方面亦是专业。其红外测温仪拥有接触与非接触双类型,及时监测设备温度,保证正常运转。爆款产品手机热像仪Fluke iSee,成像堪比专业热像仪,在-20℃至 550℃的温度量程下均能满足更广泛的应用。并且还能实时分享画面,小巧便携,轻松上手。


 

  

 

4、激光测距仪

 

FLUKE福禄克针对工业及家用等多场景激光测距需要,推出室内设计施工款、专业工业款、设计师心选款、高精度专业款多款个性化激光测距仪,满足快速、精准、耐用、且便捷的测距需要。

 

 

 

云汉芯城,作为电子制造业一站式供应链服务商,聚焦国内电子制造企业需求,提供电子元器件一站式采购、产品技术方案开发、PCBA生产制造等一站式供应链服务。平台接入海内外超2000家优质供应商,其中获得TE工业事业部、霍尼韦尔、菲尼克斯电气、松下、欧姆龙、泛达等全球知名品牌分销授权。汇聚电子元器件型号数超4000万,服务行业客户超13万,覆盖汽车电子、医疗电子、新能源与电力、工业控制、照明显示、测量仪器与设备等多个领域。

 

近年来,我国仪器仪表产业取得积极发展,2022年市场规模增长至约9614.5亿美元,高精度、高性能、高可靠性测试测量产品具有巨大发展空间。通过此次合作,云汉芯城将整合数字化供应链优势以及本土化服务经验资源,携手FLUKE福禄克,为工业领域客户带来安全、耐用、精准、易用的测试工具及解决方案,助力中国工业转型升级。

 

关于FLUKE福禄克

FLUKE福禄克于1948年成立,Fortive 集团的全资子公司。FLUKE福禄克是一个跨国公司,总部设在美国华盛顿州的埃弗里特市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国,其销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。目前FLUKE福禄克的授权分销商已遍布世界100多个国家,雇员约4000人。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19929次
2 1N4001 0.19MB 15809次
3 DAC1220E 0.95MB 13797次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13790次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11959次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9627次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 7263次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 7033次
9 DS1337U+ 0.28MB 7030次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6916次