处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

emmc和SSD可替换吗,电子元器件交易网科普二者区别!

emmc和SSD可替换吗,电子元器件交易网科普二者区别!
来源:网络整理 时间:2023-12-14

在我们常用到的手机或者电脑等设备中,经常可以看到emmc和SSD,所以不少人都会考虑二者是否可以替换使用。其实大多数情况下二者作为存储设备是不能替换的,为了让用户更加直观地了解两种元器件,接下来分享下电子元器件交易网上科普文章,让用户在购买存储器元器件时做个参考。

 


 

 

存储性质存在不同

 

我们在手机和平板电脑里都可以看到emmc,而在笔记本电脑或者台式机中可以看到固态硬盘SSD,但是这不代表二者就能替换使用。一方面二者支持的语言不同,另外一方面emmc属于内嵌式存储设备,因此都是嵌入安装在主板上,而固态硬盘属于驱动器,既可以内嵌使用同时还可以外接使用。

 

设计结构存在差异

 

emmc和SSD固态硬盘的设计结构也不同,这也让二者可以搭配使用却不能互相替换。在组成部分上emmc可以看作微型存储系统,其不仅仅包括MMC接口还包括主控制器以及快闪存储设备,而固态硬盘则是由存储单元和控制单元组成,所以后者的存储和读取能力更强。也恰恰是因为二者的结构不同,让二者的优势和特点不同,其中emmc的优势在于体积小适合在手机等设备内应用,而SSD固态硬盘则有更快的读取速度。

 

利用行业网站筛选

 

在清楚emmc和固态硬盘的区别后,再来购买和筛选时可以在行业网站上寻找,这样就能提高采购效率。我们可以在电子元器件交易网上直接通过参数配置进行选择,同时还可以找到合适的平替产品。

 

  (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)