处理中...

首页 > 资料大全 > 公司新闻 >

云汉芯城与极海半导体深化合作,用“芯”驱动国产器件发展

云汉芯城与极海半导体深化合作,用“芯”驱动国产器件发展
来源: 时间:2023-11-01

近日,云汉芯城获得珠海极海半导体有限公司(以下简称“极海”)新一年授权,基于互信互利,继续深化双方合作。云汉芯城将代理极海全系列MCU产品,进一步满足客户国产器件需求。


目前,极海全系列MCU产品在云汉芯城官网均有售,其中囊括了M0、M3、M4工业级和汽车级主芯片,近200个细分型号。有需求的客户可登录云汉芯城商城进行采购。



极海于2019年成立,始终聚焦于工业自动化、汽车电子以及新能源等中高端应用领域的芯片技术研发与创新,积极布局32位工业级/车规级MCU,模拟与混合信号IC,系统级SoC,致力于推动集成电路产业国产化进程的加速发展。

在工业级领域,极海先后推出6大系列、24款,累计超160个型号的APM32工业级MCU,覆盖Arm® Cortex®-M0+/M3/M4F内核,拥有高效运算处理性能,工作主频48MHz~168MHz;工作温度覆盖-40℃~+105℃,满足复杂工况条件下的工作环境温度要求;还通过了IEC 61508 /IEC 60730功能安全认证,符合工业级高可靠性要求。

APM32工业级MCU以高效性、稳定性、安全性在自动化设备、数字电源、电梯控制、伺服驱动器、变频器、逆变器、编码器、安全应用等领域得到广泛应用,并保持快速增长态势。

在车规级领域,极海推出了第一代共计9款车规级MCU,覆盖Arm® Cortex®-M0+/M3/M4F内核,拥有优异的数据运算处理性能,工作主频48MHz~168MHz;工作温度覆盖-40℃~+125℃,满足复杂汽车电子工作环境温度要求;全系列车规级MCU通过了AEC-Q100 Grade1/Grade2车规可靠性认证、以及德国莱茵TÜV ISO 26262功能安全管理体系认证。

极海可为客户提供高性能、高可靠、高安全标准的车规级芯片,致力于解决国产汽车芯片“上车难”的痛点。目前车规级MCU已广泛应用于车身控制、安全系统、信息娱乐系统、以及动力系统等车身领域。

极海强大的产品力离不开其对产品力与研发实力的重视。当前,极海在珠海、上海、杭州、郑州、成都以及海外均建立了产品研发中心,拥有多个研发合作基地、超过530人的研发团队、全方位的软硬件设计服务及完备的加密引擎平台,这些硬实力铸造了极海MCU突出的产品优势。


极海始终致力于推动国产芯片发展,这一点与云汉芯城助力“中国芯”发展的理念不谋而合。作为电子制造供应链生产服务平台,云汉芯城与数百家国产品牌建立起合作关系,实现了包含MCU、功率分立器件、电源管理、连接器等在内的多品类覆盖,满足不同行业客户的广泛需求。目前,云汉芯城已为超2000家客户持续提供优质的国产化解决方案,并给予全流程的研发服务支持。与此同时,云汉芯城帮助更多国产电子元器件品牌触达用户,加速国产芯片发展。



当前,5G新基建、人工智能以及物联网的持续发展,为国产MCU带来了广阔的市场空间。此次云汉芯城与极海再携手,也将紧抓发展契机,迎合客户需求,进一步加速MCU国产器件发展进程。同时,云汉芯城依托平台丰富的产品品类,结合极海国产MCU系列,也将为客户提供更多面向不同场景的定制化、高端化解决方案。

关于极海半导体
珠海极海半导体有限公司是一家致力于开发工业级/车规级微控制器、高性能模拟芯片及系统级芯片的集成电路设计型企业,为客户提供核心可靠的芯片产品及方案,实现准确感应、安全传输和实时控制,助力客户在智慧家居、高端消费电子、工业控制、汽车电子、智慧能源以及通信设施等领域的拓展创新。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19927次
2 1N4001 0.19MB 15808次
3 DAC1220E 0.95MB 13795次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13789次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11958次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9626次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 7261次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 7031次
9 DS1337U+ 0.28MB 7029次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6914次