处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

在电子元件采购网上,怎么挑选好的存储器?

在电子元件采购网上,怎么挑选好的存储器?
来源:网络整理 时间:2023-10-25


存储器是信息存储的载体,在计算机中有很多的信息,都需要用存储器来进行存储,比如说原始数据、程序、运算过程和结果等等,企业在生产过程中,机械化程度越高,就越需要存储器,那么在电子元件采购网上,怎么挑选好的存储器?这个主要还是要了解存储器的种类。


电压基准芯片-云汉芯城Ickey.cn


目前,比较常见的存储器主要是有以下几种:

 

1、固定ROM

 

这种存储器都是厂家已经编好程序的,那么用户直接使用就可以,在使用过程中无法对其程序再进行更改,不过这种产品价格往往会比较低。

 

2、只读存储器

 

这款产品就是可以自己编程的,但是需要一次性写入,后面只支持读取数据,无法更改。所以现在使用这一种存储器的人其实不是很多了。

 

3、可改写的存储器

 

这种虽然也是只读存储器,但是却支持改写,而且并不要求一次性写入,后期可以重新多次编写新的程序,只需要紫外线照射,之前的内容就可以被擦除。如果对改写要求不是很多,那么可以用这款存储器。

 

4、可电改的存储器

 

这种存储器的优势是很明显的,一方面可以像RAM一样进行读写操作,而且非常简单,另一方面又可以保证数据的安全,不存在因为掉电而导致数据丢失的情况,它在清除内容的时候,是通过用电,使用起来更为方便,运用的范围也很广。因为支持多次改写,所以这一款产品的适用性很强,而且综合算下来,成本也低一些。

 

在选购存储器、传感器这类产品的时候,应该先到电子元件采购网上,多了解一些产品的信息,包括产品的种类、价格、特点等,对同类产品进行比较,这样才能够选出中意的产品。


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)