处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电子元件网上的二极管多吗,怎么选择?

电子元件网上的二极管多吗,怎么选择?
来源:网络整理 时间:2023-10-25


在电路生产中,二极管使用很多,不过不同的电路板或者要求功能的不同,所选择的二极管是不一样的,比如存在着稳压二极管、稳流二极管、变容二极管、PIN二极管、肖特基二极管等,那么电子元件网上可看到的二极管多吗?要如何选择?


LDO稳压器-云汉芯城Ickey.cn


1、可看到的二极管类型较多

 

为满足不同电子产品生产的需要,目前市场的二极管很多,二极管本身在正向偏置性、反向偏置性、正向偏置电压性、反向击穿性等方面有着突出的优势。在电子元件网上我们也可以看到种类丰富的二极管,一方面二极管类型很多,另一方面同一种类型的二极管包含了多种不同的规格、不同的型号。除了可以看到较多的二极管外,在电子元件网上供应同种类型二极管的供应商也是非常多的,很好地满足了市场的需求。

 

2、二极管选择方式

 

不同性能参数的二极管所对应的功能会存在不同,同时在实践中的使用领域是不一样的,因此在选择二极管时,我们可以从以下三方面来选择:一是使用需求。在具体选择二极管时,首先需要考虑的是使用环境,比如低温环境、高温环境、潮湿环境等,如果是高温环境,那么所选择的二极管就需要拥有耐高温的特性。二是电压。不同型号二极管在电压承受方面的能力是不一样的,在采购时需要结合产品生产的要求,从电压的角度选择二极管,比如高压环境,要选择高压二极管。三是导通性。导通性决定了二极性的性能,也决定了其能否满足使用要求,比如肖特基二极管可以满足在一定时间内导通的需要。所以,在电子元件网采购时也不能忽视二极管导通性方面的性能。


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)