处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ic采购过程中,需要从哪些方面着手?

ic采购过程中,需要从哪些方面着手?
来源: 时间:2023-10-23

电子元器件的采购本身是一件非常专业的事,与其他产品采购更多地关注价格、供应等所不同的,在采购ic的过程中,还需要关注到技术、型号、性能、订货量、交付、使用范围等多方面的问题。那么,具体来说,ic采购时要关注哪些内容?

圆形连接器-云汉芯城Ickey.cn 


 

1、ic参数

 

不同产品或者不同功能所需要的ic是不一样的,同时即使同种型号,在实际中也存在着性能、工作环境、封装等方面的区别。因此,在采购时首先就需要关注ic的参数,包括型号、前缀、后缀、封装、误差、材质、脚距等。比如同样的电阻或者传感器元器件,可能对应的前缀、后缀不同,那么不同后缀代表的性能是不一样的,如电压、工作温度、封装形式等。

 

2、价格

 

ic采购时,对采购有着较大影响的因素除了产品参数外,就是产品价格了。高质量、相对较低得价格能够降低企业的采购。所以,采购人员需要在采购前需要通过多个不同的渠道,找到多家供应商,对供应商的报价进行对比。当然,还要注意,在询价,实际的价格可能会受全球市场供应影响,同一家供应商在不同的时间,对应的报价会存在不同。

 

3、订货量

 

批量化采购的成本相对较低,而对于供应商来说,在供应ic时,也会要求客户起订量,这是在考虑成本之后做出的。

 

4、供应商实力

 

ic采购是为了满足企业电子产品的正常生产,所以供应商的供应能力是比较重要的,在考察供应商供货能力时,一方面要关注供应商的资质,比如是否具备生产ic的条件,另一方面要关注生产能力,即能否在约定的时间足额供应,以及所生产的质量。


(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)