处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

SRAM和RAM有哪些区别,如何选择这类半导体电子元器件!

SRAM和RAM有哪些区别,如何选择这类半导体电子元器件!
来源:网络整理 时间:2023-10-13


在购买半导体电子元器件时很多用户会混淆SRAM和RAM的区别,虽然从名字上SRAM是静态随机存储器而RAM是存储器只有两字之差,但是实际上二者的应用还有很大不同。为了让用户根据自己的需求做出准备的选择,接下来说说二者的区别有哪些?



静态随机存储器(SRAM)-云汉芯城Ickey.cn


RAM存储需要电源支持

 

在提到SRAM和RAM的区别时,我们要清楚RAM是一种易失性存储器,在实际应用中的表现就是电源断开后便会丢失数据。对比之下SRAM虽然属于RAM的一种,但是数据会同步到内部的锁存器内。还有在总体成本上RAM更高些,因为其包含了动态和静态,而SRAM只是静态存储,因此在操作系统和应用软件上都是应用的RAM。

 

SRAM不需要总线

 

在实际应用中SRAM是不需要总线的,对比之下RAM要根据场景来确认是否需要总线。还有电路中电容器或者晶体管会用来在RAM中存储数据,而SRAM数据只在晶体管内。操作中存在的区别在于使用RAM时晶体管的使用需要定期刷新,而SRAM因为不需要使用到电容,所以不刷新也可以使用,除此之外还有一个应用习惯则是RAM通常是低密度和高密度器件组合使用,而SRAM则更多应用在低密度设备。

 

参考行业网站快速选择

 

在清楚SRAM和RAM的区别后,还要清楚该如何提高选择效率,其中不可忽视的就是行业网站的应用。在行业网站上既可以找到符合需求的动态和静态存储设备,同时还可以通过比价功能快速选择价格低的商家,还有则是通过客服咨询产品细节和服务。



(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)