处理中...

首页 > 资料大全 > 公司新闻 >

共拓中国市场!云汉芯城与安费诺亮泰在进博会上签署战略合作协议

共拓中国市场!云汉芯城与安费诺亮泰在进博会上签署战略合作协议
来源:云汉芯城 时间:2022-11-14

2022年11月8日,为推动长三角G60科创走廊更高质量一体化发展,2022长三角G60科创走廊高质量发展要素对接大会于国家会展中心(上海)国家会议中心主会场举办。本次会议进行了现场揭牌成立长三角G60科创走廊研究院;发布《长三角G60科创走廊建设方案》2022年阶段性目标建设情况评估报告;集中签约一批一体化重大合作项目等多项议程。云汉芯城作为G60重点企业,与长三角G60科创走廊九城市主要领导、科研机构专家代表等一同受邀出席。


DSC06925.JPG



会上,云汉芯城与安费诺亮泰(Amphenol LTW)作为跨区域合作重点项目在第五届进博会上举办战略合作签约仪式,成为其首家中国线上代理。安费诺亮泰隶属于全球最大的连接器制造商之一——美国安费诺集团(Amphenol Corporation)的工业产品事业部,致力于设计、制造、定制在恶劣环境下使用的防水链接方案,拥有超过300项全球专利, 凭借足够创新且高质量的方案服务于各领域市场应用,包括LED照明、船舶电子、重型机械、工业自动化、可再生能源、通讯等领域˳


DSC06932.JPG



在全球连接器行业正迎来崭新发展机遇的背景下,安费诺亮泰不断加速成长步伐,提升技术、增加产品线、提高产品的规格以满足层出不穷的市场需求,目前拥有超24个产品系列、超80,000款产品。安费诺亮泰洞悉客户需求痛点,持续推出多款立足小型化、高速率、抗干扰、易插易安装等特性的新产品。例如,在高速传输领域,安费诺亮泰推出的全球最小且带 POE 的推拉式 RJ45 模块化连接器—— EIP™, 其防水级别达到 IPx8 (对插和单颗防水) 和 IP69K。以太网络模块化防水连接器能满足Cat.5e (1Gbps)和Cat.6a (10Gbps)高速数据传输的需求, 可实现快速插拔, 与传统 M12 螺纹连接器相比,可节省超30%的空间和至少75%的安装时间

1200200.jpg

图片1.png



近年来,云汉芯城在不断丰富自身的数据资源、沉淀服务能力的同时,专注扩充合作版图,致力于为广大客户提供更多样的优质产品选择。未来,云汉芯城与安费诺亮泰将发挥各自优势和协同效应,在安费诺连接器产品的线上推广、终端应用、技术创新等方面持续探索,开展更深入的合作,为客户提供丰富多元的产品组合和优质可靠的服务体验,共同为推动连接器行业的发展助力!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19945次
2 1N4001 0.19MB 15825次
3 DAC1220E 0.95MB 13811次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13805次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11974次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9639次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 7273次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 7046次
9 DS1337U+ 0.28MB 7045次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6931次