处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​BOM管理有什么产品特征?

​BOM管理有什么产品特征?
来源:网络整理 时间:2022-05-24

BOM指Bill of Material,也就是物料清单主要是用来记录一个产品所用到的材料以及相关的属性,也就是说母舰与所属子件的从属关系,单位用量以及其他属性。而且也被称之为物料清单管理。对BOM的建立、流转、变更、结算等环节来维护以及控制的一个过程,对于一个企业来讲,高效的物料管理不仅可以跟踪原料的状态和情况,确保企业生产运营所需原材料按时到货,也可以确保企业在生产和运营时所需要的材料能够及时的到货,并且可以作为销售人员来进行商机的报价时的参考。有助于企业轻松的实现成本管控,这样促进了企业高效率,也降低了成本。


1.涉及多个流程和部门

企业的BOM从生产到结算需要经过多个部门,而且要多次不断的细化,流程是非常复杂的,更好保障相关流程程序。


2.变更大,难以追踪

在不断的流转过程之中,企业的实际上是需要根据不同的部门人员的审批意见来进行不断的修改,也是处于不断的变化之中,而且涉及到的环节也很多,所以是难以跟踪的。


3.涉及物料种类多

涉及的物料种类是众多的,不好进行分析和汇总企业的BOM经常会涉及到多种不同类型的原材料,所以在统计起来它的工作量是非常大的。


BOM管理可以从多个方面来进行管理,而且可以符合多个场所的具体工作量,多个多方环节都可以分别处理,这就是它相关用途所在,而且难以追踪,可以使其变得更加对方隐秘。是构成ERP 系统的框架,要想ERP 运行好,需要做的就是一套健全成熟的机制,这样才是正确的管理方式。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)