处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​这些常用电子元器件你了解吗?

​这些常用电子元器件你了解吗?
来源:网络整理 时间:2022-05-24

一般情况下,对于这个行业的工程师来说,常用电子元器件是他们每天都会使用到的,但是有很多的知识盲区也是他们不太了解的,我们来看看都有哪些常用电子元器件吧。


1. 电阻

它是由于物质对电流产生阻碍作用而产生的,所以也称这种作用之下的物质。它会导致电子流通量的变化,电阻越小,流通量越大。没有它或很小的流质是电导体,不能形成电流传输的物质称为电绝缘体。

它值的大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,定义是温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。它的识别方法主要是参数识别法,这种识别方法又分为指标法、色标法和数标法。


2. 电容

是在给定的电位差下的电荷储藏量,记为C,国际的单位是法拉。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷它的移动而积累在导体上,这就会造成累计储存,常见的例子就是两片平行的金属板。


3. 晶体二极管

晶体二极管是常用电子元器件中固态的半导体两端器件。它们的主要特征是非线性,可以用来产生、控制、接收、变换、放大信号和进行能量转换等。它在电路中常用D加数字表示。


4. 稳压二极管

这种是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高的电阻的半导体器件,常用ZD加数字表示。


5. 变压器

是利用电磁感应的原理来改变交流的电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心。在电器设备和无线电路中,常用来升降电压、匹配阻抗,安全隔离。


6.电感

一般用L表示,它的线圈是通过把绝缘的导线在骨架上绕一定的圈数制成的,通常采用直标法和色标法。


以上就是几种电子元器件,对于称职的工程师,这些器件的概念、性质和功能都是要了如指掌的,才能保证在使用的过程中不出现错误。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)