处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​电气元器件优化和散热有什么作用呢

​电气元器件优化和散热有什么作用呢
来源:网络整理 时间:2022-03-28

电机控制器是动力控制系统的核心部件,因此它是否能够正常工作非常重要,而在实际运行中由于大功率模块的高功率能量密度产生大量的热量,这对电机控制器的可靠性产生直接的影响,严重时甚至会直接烧毁电机控制系统,进一步会影响整车在驾驶过程中的安全性,那么电气元器件优化和散热有什么作用呢?


1、散热效率

在近代电路集成技术不断发展,随之而来的是功率密度不断变大,带来的电路失效问题越来越多,如何把功率器件产生的大量热量迅速排出去这一难题摆在人们面前,这就推动着散热技术不断往前发展,而且呈现多样化。如果可以根据实际情况选择适合高效的散热方式,可以极大程度地保护功率器件,延长它的工作寿命,这也就不得不提到觳热器的结构设计,这又是重中之重。根据目前的散热技术,在处理高能量密度大功率电子元器件散热问题上,液冷有着其得天独厚的比热优势,尤其是电动汽车电机控制器散热这一棘手问题上,被广泛地使用且在进一步探宄更高的散热效率。


2、元件的寿命

电路的发展史其实也是硅集成电路的迅猛发展史,集成度提高好几个量级,这就导致在同样面积的电路上有着更多的电子器件跟芯片,而且电路越做越小,功率越来越大,两方面共同导致热密度迅速变大,而电子设备的可靠性跟温度有着直接的联系,故障失效率会伴随温度提升呈指数上涨的趋势。据有关数据统计,电路故障的半数以上的情形与冷却结构设计散热效率低下有关。在电机控制器内部冷却方面散热器结构设计一样是至关重要,需要对各个元器件的特性进行针对性研宄,然后对其进行热结构设计与优化,不然元件的寿命未来会受到很大影响。


而在电动汽车的电机控制器中,电气元器件模块是其中重要的模块,它的作用有负责电池的直流交流交换,是一个非常重要的控制开关,功率密度发热量也是非常大,而且成本也占据整车成本中很大的比例,人们对它的关注也是日益增加。必须要采取有效的散热方法降低它的温度,使其芯片温度低于正常工作时所规定的温度。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)