处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​pcb打样要重点关注哪些问题

​pcb打样要重点关注哪些问题
来源:网络整理 时间:2022-03-28

在设备散热器的整个流道内充满冷却液,而冷却液在流道内的流动以及与壁面的磨损,还有发生方向改变时的碰撞,都会损耗流体自身的动能,使得流体流速变慢,白白耗费能量,而冷却液是流经整个冷却循环系统,而不断地对pcb进行优化可以提高散热性能并减少能量损失,那么pcb打样要重点关注哪些问题?


1、热传导

热传导从微观角度来讲,分子、电子等自由粒子由于自身的活动会发出热量,这种层面的能量传递才被叫做热传导。不同物质都有特定的导热系数,但是会随着它的状态改变而改变。实际生活中有许多情况会影响到它。关键的还是状态和热量密度,一般而言,金属要比非金属传热性能更好一点,固体大于液体,液体大于气体,从晶体相的角度来说,有着规则晶胞排列方式的导热系数要大于混乱排列的物体。当然也会有许多别的因素影响到它,不如说周围环境的压力、湿度等等,导热系数的测定常用的是实验方法测量。


2、对流换热

对流换热这种导热原理说的主要是多相流动接触时由于热量差产生的能量转移,无论是流体之间还是流体与固体之间都存在这种现象。根据其催动形式的不同一般可以分为两部分。一部分是自然而然发生的不需要外界因素催动的,比方说是由于各相流体之间密度差异或者温差导致。另一种情况是在外界动力因素干扰下发生的,比如泵与风机,强行通过做工的方式让其热量流动换热。


如果从性质的角度区别对流换热方式,又一般可以分为两种,一种是分子混乱程度较低的层流,这种情况往往发生在流体速度不快的情形,只是邻近流层之间分子原子的扩散行为,而且表现出非常规律的流动。而另一种是分子活动较为剧烈较为无序混乱的紊流,这种流动状态下分子突破原有相近流动位置,呈现出不规则的运动轨迹,也失去稳定性,不易判断,雷诺数是区分这两种重要方式的关键参数,这些都是pcb打样的关注要点。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)