处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​国外电子元器件设备朝着哪些方向发展

​国外电子元器件设备朝着哪些方向发展
来源:网络整理 时间:2022-03-24

信息技术的快速发展对电子产品的集成化、智能化及其可靠性提出越来越高的要求,这也对相应的电子产品制造技术提出更高的要求。表面装配技术就是在这种背景下产生的,它的应用符合电子制造技术的发展方向,元器件设备(如SMT)为上述要求提供有效的解决方案。国外电子元器件设备朝着哪些方向发展?


1.朝着高效、灵活、智能、环保的方向发展

提高SMT设备的生产效率一直是人们追求的目标。SMT生产设备已经从单一设备发展到多设备组合连接;从多工位步进控制模式发展到集中在线控制;从单线生产到双向组合生产线生产。因此,SMT发展的大方向是向高效、智能化、环保方向发展。以全自动SMT贴片机为代表,为提高生产效率,减少工作时间,新型贴片机正在向“双向”输送贴片机结构发展,保持传统的“单向”,电子元件十分注重微型化,但是微型化的同时不能损耗其性能。


2. 正朝着高精度、高速、多功能的方向发展

随着新的芯片元件及其封装方法的不断变化,如BGA、FC、cob、CSP等,在生产中不断更新、推广和应用,对贴片机的要求也越来越高。为提高速度、位置的各种新机器位置通常采用先进技术,如激光准直”和“飞行校准检测”,也就是说,当头部位置和工作运行,进行数据跟踪检测,大大提高对齐放置机器的速度。


国外电子元器件与的日常生活密切相关,使用的电脑、手机、微波炉、高清电视、数码相机以及许多集成度高、体积小、功能强的高科技控制系统,均采用SMT生产工艺生产。可以说,没有SMT作为基础,很难想象可以使用这些商品,使生活丰富多彩。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)