处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​国外电子元器件具有哪些特性呢

​国外电子元器件具有哪些特性呢
来源:网络整理 时间:2022-03-24

表面组装技术已成为现代电子元器件组装过程中的主流,并正在迅速发展。零件越来越小,集成度越来越高,工艺设备越来越先进。在SMT生产过程中,期望电子印刷电路板从印刷工艺开始到焊接工艺结束,其质量处于零缺陷状态。国外电子元器件具有哪些特性呢?


1. 该设备加工精度高,加工速度快

每个员工的责任感或工作技能的不同会导致产品质量的不同。表面贴装设备是高速自动化设备,通常每小时可达几万件,设备复杂。有数百个真空吸嘴和材料架。检测和维护这些设备、吸嘴和材料架的状态是一项复杂的工作。


2. 对物料管理要求高

元器件种类多、数量多(至少几十个,至多几千个),而且大多都是小的,元器件的鉴定不容易鉴定,而且有很大的错料风险。传统的管理方法是人工检查物料,但这种方法效率低、不可靠。一旦出现错误,整个工单都将出现缺陷,损失将是巨大的。因此,SMT生产线需要配备防止送料误差的系统,以保证送料的准确性。


3.技术方法要求高

技术人员对设备的调整是否到位,程序参数设置是否准确,都会影响工艺的质量。温度和湿度会改变焊接材料的性能,影响焊接效果和产品质量。因此,有必要在生产线上配置温湿度自动检测报警系统。在实际生产应用中,很难保证表面装配工艺始终达到理想状态。工艺质量的变化会增加产品的不良率,产生不合格品甚至废品。


其实,由于国外电子元器件生产工序多,难以保证每道工序没有差错,生产人员操作不当,机器性能不稳定,材料质量问题,技术处理方法不到位,甚至是工厂的温度和湿度环境偏差,会导致产品质量不完善,所以会遇到各种焊接缺陷,焊球是表面组装过程中的主要缺陷。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)