处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​国外电子元器件声音信号接收模块如何优化

​国外电子元器件声音信号接收模块如何优化
来源:网络整理 时间:2022-03-24

密封电子元器件的多余物检测主要通过振动台提供激励振动激活多余物微粒,使其与密封的外壳壁进行碰撞发声;在通过传感器将其接收,经FPCB排线与同轴电缆传输到信号调理电路进行信号的放大与滤波;在通过高速采集卡传输到上位机进行后续处理与分析。由于相应的信号微弱,且电磁环境复杂,背景噪声与电磁干扰较大,导致多余物检测结果判断失误。国外电子元器件声音信号接收模块如何优化?


1、传感器压电陶瓷晶体选型

对于PIND检测设备来说,通常需要两个压电陶瓷晶体来采集不同的信号,其中,靠近结构上方台面的是声音信号传感器,其主要采集碰撞发出的声音信号;其靠近基座部分的是加速度信号传感器,主要采集作为控制振动台振动的反馈的加速度信号。而直接影响声音信号的就是位于上方的声音信号传感器。在振动台提供激励振动激活多余物微粒使其与密封的外壳壁进行碰撞发声之后,声音的接收需要通过压电材料构成的声发射传感器来完成。


2、FPCB排线的优化设计

封装好的压电陶瓷声发射传感器需要经FPCB排线与同轴电缆相连接,在传输到下位机机箱中的调理电路进行处理。而原始设备的FPCB排线十分容易收到外界信号的干扰,例如手机信号和人手触碰,这就影响多余物检测的精度,因此对FPCB排线的防电磁干扰设计就有着十分重要的意义。FPCB排线的主要功能是传输加速度信号和声音信号,机械强度不够软排线随振动台振动明显,使得FPCB排线在振动台振动的过程中容易受到外界的干扰。


压电材料是一种由于外部力场作用变化是产生电流的晶体材料,也可以说在外部电流作用下产生形变的一种功能材料,其核心功能就是通过相应的压电效应完成机械能与电能之间的转化。对多余物有无判断的总体分析线程与脉冲提取算法进行优化,可提升国外电子元器件‍信号脉冲提取的完整性。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)