处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​如何正确选择二极管?

​如何正确选择二极管?
来源:网络整理 时间:2022-03-22

二极管是一种由半导体材料(硅、硒、锗等)制成的电子设备,也称之为“稳压管”。它是一种常见的电子元件,在电路中的应用至关重要。它将用于整流电路、钳位等功能。二极管可分为发光稳压管(LED)、整流稳压管等等,那如何正确选择二极管呢?本期咱们就一起来聊聊。


一、二极管有什么作用?

1.可以起到开关和隔离的作用。例如,在电流中,当电流流动时,会产生正电,当有负电时,稳压管不光滑,起到隔离作用。

2.起到稳定电压的作用,它能承受较高的反向电压,从而起到反向阻断的作用。

3.可用于许多电器,如一些半导体收音机或电视机可用于稳压管,可发挥整流作用。

4.为了防反接电源,烧坏芯片,通常是反向接一个稳压管,有两种连接方式:

(1)串联连接:必须通过全部负载电流,消耗掉0.6V的电压,减小了仪器的工作时间;所以要根据电路的电流大小选择稳压管;

(2)并联连接:一旦反接,电流就会从二极管这个回路流过,不会流去主电路。这个方法的缺点是:电流很大,所以要选择适合功率和电流。 


二、如何正确选择二极管?

1.对于进口二极管,先查手册。如果没有进口稳压管,可以用国产稳压管代替。也可以根据稳压管在电路中的作用和主要参数要求,用参数相近的稳压管代替。

2.不同用途的稳压管不宜代用。

3.整流二极管主要考虑两个参数:较大整流电流和较高反向工作电压。

4.当代稳压管接入电路再次损坏时,应考虑型号是否错误,稳压管所在电路是否有其他故障。

5.当代稳压管接入电路后,工作性能不好。应考虑所使用的稳压管是否能满足电路的使用要求,以及电路中是否有其他故障。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)