处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​不同种类的二极管有什么样不同用途?

​不同种类的二极管有什么样不同用途?
来源:网络整理 时间:2022-03-04

总的来说二极管在工业中的应用非常广泛,成为一种广泛使用的电子元件,其种类也是不同的,主要是根据产品用途来进行划分,那么不同种类的二极管有什么样不同用途呢?接下来将进行详细讲解。


1,稳压型

所谓的稳压二极管主要是利用了PN结反向击穿状态,同时从整体效果来说电流在很大范围内变化,但是它们的电压却能够基本保持不变,同时稳压类型产品也能通过击穿电压来划分相关等级,想要获得较高的电压可以进行串联,这样可以得到更高的输出恒定电压。


2,发光型

发光二极管主要是通过镓砷磷等化合物来制作而成,通过镓砷磷等化合物制作的二极管能给我发红光,通过碳化硅耳机这个耳机我能够发黄光,同时这种类型产品正向驱动相关的工作电压会比较小电流也比较小,总体来说寿命长能够制作不同颜色的灯,在实际的生活应用中主要应用于广告牌以及数码屏幕显示等实际场景。


3,检波型

这种类型产品主要从输入信号中来取出调制信号,然后以整流电流的大小作为分界点,把输出电流小于100ma的叫做检波,普查应用于半导体的收音机以及电视机中。


4,肖特基型

这种类型产品相关特性是超高速低能耗,同时相关的反向恢复时间比较多,普遍用于大电流整流二极管,续流二级管一级保护二级管等实际场合这种。


以上就是不同二极管的相关用途,总的来说根据实际使用场景以及产品的特性来就行产品划分,同时不同构造不同类型的二极管主要是根据实际的产品而定,并且在工业和实际生活之中应用范围是十分广泛的。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)