处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​BOM物料清单究竟有什么作用?

​BOM物料清单究竟有什么作用?
来源:网络整理 时间:2022-01-18

制造BOM是电子硬件工程师必须具备的一项基本技能之一。不知每个人在制作物料清单时是否会遇到元件个数错误的问题,如果要换成一个一个去寻找呢?这很明显是一个耐力、眼力、精力的问题。因此BOM物料清单的作用就提现出来了,它是ERP系统中计算材料需求、估算材料成本、单取料、BOM等重要基础数据。那么BOM物流清单除了上面的作用之外,究竟还有什么作用呢?


  一、BOM物料清单究竟有什么作用?  BOM全称Bill Of Material,即物料清单的意思。顾名思义,一个产品的BOM说明了这个产品总共需要多少零配件来组装。根据bom物料清单,才能去采购物料,才能安排生产的流程图。


  伴随着终端客户对于包工包料需求的增加,传统PCBA生产企业因其供应能力弱、价格没有优势、货源不怎么稳定、人工效率过于低下、转化率低等众多原因之下,生产企业面临客户越来越少、利润越来越薄的困扰。但是制造企业在选择PCBA代料时,面临着材料真实性难确认、采购周期不稳定、资金风险等难题。


  物料需求计划的研究与开发,其中制作BOM表必不可少,它不仅是MRP系统的重要输入数据,同时也是财务部核算成本、制造部门组织生产等的重要依据,因而物料清单影响范围也就是较大的,对其精度要求也是较为高深。在管理系统运行过程中,正确使用和维护它非常重要。


  BOM物料清单是能提供系统识别物料的基础、编制计划表的、生产工单领料、工程制定SOP,加工过程跟踪、采购订单、委外加工等等依据。它也可以为业务进行报价提供参考,同样也可以进行成本核算、进行物料追溯等工作,较为重要的是可以促进研发产品设计标准化、通用化、系统化。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)