处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​元器件交易网‍介绍元器件技术发展趋势

​元器件交易网‍介绍元器件技术发展趋势
来源:网络整理 时间:2021-12-11

计算机技术与电子技术的加速发展,为元件检测技术的进步提供巨大的空间,同时也对元件检测技术的发展提出更高的要求。元器件交易网‍称检测仪器的性能、应用范围都有待提升,对于极端参数测量的需求也日益增加。例如,对于液态金属温度的长时间检测,在高温状态下对固体、介质的温度测量,以及超高压下的化学成分测量等,这都要求现有仪器仪表不断扩大使用范围,并且提升元件技术指标。

1、综合化

学科交叉近年来得到迅速发展,原本应用于不同领域的数据采集系统、测量仪器仪表、自动检测系统不断减少差异,逐渐发展成为功能相近的元件统一系统。元器件交易网‍称元件检测技术的综合化加强人们对生产过程的监测、控制与管理能力,同时也对检测的精度、灵敏度、分辨率、速度、稳定性及自动化程度提出更高的要求,这就需要综合多种功能进行系统设计,使系统迈向更高的层次。


2、智能化

将元件微处理器与传感技术和微电子技术集合,设计出在单个组件、局部系统或整体系统具有智能特征的智能化检测系统,是检测技术新的发展趋势。智能化检测系统需要具备如在线辨识、实时建模等分析与控制功能,这样检测系统不仅具有信息检测的功能,而且具有能够对外界变化做出判断、处理的自适应能力。例如当元件被检参数发送变化时,为得到准确的检测结果,检测系统能够及时改变检测方案,并自动完成检测、补偿、校准和诊断功能。


3、虚拟化

当今元件软件技术日新月异,虚拟仪器应运而生,软件发展也将朝着个性化的方向发展。虚拟仪器是对传统仪器仪表的巨大突破,应用基于图形化的编程软件,通过建立、连接图标来完成程序的构建,加上配套使用的硬件,构成具有传统检测功能和特殊功能的新型仪器系统。应用图形化编程软件进行编程的适用范围广、效率高,可以提供直观、丰富的图形化控件、强大的数据处理功能和友好的人机界面。因此,各种图形化的编程软件成为测试领域的重要使用工具,在元件检测系统分析、研究和设计等方面被广泛使用,获得检测行业的普遍认可。


随着计算机、微电子以及通信技术的日益完善,对元件检测系统的组建也提出更高的要求。当一个检测系统的输入输出与测试结果分布在不同的地理位置时,需要多台计算机在相应位置共同完成测试任务,因此元器件交易网‍称网络化的出现是检测技术发展的必然趋势。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)