处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​元器件交易网‍介绍电元干扰抑制技术有什么作用

​元器件交易网‍介绍电元干扰抑制技术有什么作用
来源:网络整理 时间:2021-12-11

随着电子设备小型化、密集化程度的不断发展和工作频率的不断提高,使得电子设备内电元的电磁干扰问题日益严重,减弱或消除电磁干扰的影响成为一项有待急需解决的工作。由于干扰源的客观存在,要从干扰途径和易受干扰的回路入手,元器件交易网‍目前主要采取屏蔽、接地、隔离和滤波四种干扰抑制技术。

1、增强系统的抗干扰能力

屏蔽技术是将受扰电路置于高电导率和磁导率的屏蔽体中,屏蔽体对电磁噪声起到吸收、反射的作用,从而减少外部干扰源对电路的影响。屏蔽技术能够简单高效的减少静电耦合与互感耦合,在电元设计中受到广泛的重视。接地技术具有连接到系统基准地和大地两种含义。元器件交易网‍称由于分布参数的存在会引起系统内部电磁耦合,隔离技术可以切断形成的耦合回路,增强系统的抗干扰能力。


2、有效抵御电磁干扰

电元滤波可以分为硬件滤波和软件滤波两种形式,电元硬件滤波能够有效抑制通过导线耦合进入电路的干扰,而软件滤波则是在硬件滤波的基础上进行的抗干扰设计,经常使用的是数字滤波法。目前,电元计量检测系统的应用领域十分广泛,对于特殊环境下的抗干扰技术也逐渐成熟,能够有效的抵御电磁干扰对系统的影响,保证测试数据的准确性。


用电设备在工作时电元可能会出现火花放电现象,导致电元向周围发出大量电磁波,这些电磁波通过电源耦合或者直接辐射的方式传递到检测系统中,同时输电线路产生的工频交变电磁和磁场也会对检测系统造成影响,元器件交易网‍称要考虑到周围环境中的电磁噪声对系统工作带来的干扰。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)