处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​电子元器件交易网解读元器件系统抗干扰设计要求

​电子元器件交易网解读元器件系统抗干扰设计要求
来源:网络整理 时间:2021-12-01

电子元器件交易网解读元器件系统抗干扰设计要求

在进行元器件系统抗干扰设计时不仅仅要考虑外部电磁干扰源的影响,还要考虑系统内部模拟信号对自身器件性能的干扰。在系统电路设计初期就要进行电路优化设计,按照一定的设计规则进行系统设计。电子元器件交易网‍称元器件系统设计时要做到:尽量选择抗干扰能力强的元器件。

1、系统前端防护

在线检测系统在含有干扰源的环境中进行工作,首先要利用电磁感应现象进行电磁屏蔽设计,基于以上分析可知对于电场成分较多的高频电磁干扰,通常选用导电性能好磁导率低的金属材料来制作屏蔽体,例如银、铜和铝等金属,来加大电磁波的反射损耗提高屏蔽性能,这些金属可以使电磁波的反射损耗显著增强,但是由于银的成本较高实际使用较少;对于磁场成分较高的低频电磁干扰,应该使用磁导率高的镍铁等合金材料来增大电磁波的吸收损耗,同时增加屏蔽体厚度和屏蔽材料的种类也是增加吸收损耗的有效手段。


2、通信路径防护

采用SD卡和红外通讯结合的方式实现检测数据由老化筛选设备内部向外部的传输,SD卡可以将检测到的数据储存起来,待在线检测系统完成检测后,将数据通过串口提取到上位机软件中不受外界电磁环境的干扰。无线通讯方式完成数据的实时传输,保证在线检测系统能够实时准确监测老化筛选设备的工作状态,而采用红外通讯则是因为光信号不易受电磁场的干扰,对电磁干扰有很强的抵御能力,另外使用红外通讯的方式,可以在检测系统被放置在老化筛选设备内部的情况下,实现与上位机的通信,可以对检测系统实现实时控制,所以采用SD卡和红外通讯相结合的方式,可以有效保证测试数据与控制信号的真实性与可靠性。


元件与其它种类元件相比噪声抗干扰度和直流噪声容限较好,低频元件工作时能够降低系统噪声提高抗干扰能力;模拟电路和数字电路的电源线和地线要尽可能分开,使其各自形成单独回路,电子元器件交易网‍称通过磁珠单点连接,信号线尽可能成短粗性,对集成电路的供电引脚进行滤波处理;对模拟信号电路部分进行滤波处理从而提升元器件系统的抗干扰能力。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)