处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​主动器件与其他元件的区别有哪些

​主动器件与其他元件的区别有哪些
来源:网络整理 时间:2021-11-05

主动器件与其他元件的区别有哪些

选择知名半导体公司的产品,选择市场上应用广泛、软硬件资源较多的芯片,尽量选择有厂家或代理商技术支持的芯片。工业生产中不可缺少且大量使用的电子元件,在通用领域厚膜电阻器因其价格低廉、阻值范围广、稳定可靠等优点而得到的应用,在精密领域薄膜电阻中的金属箔电阻将成为温度稳定性好的核心发展方向。下面一起来了解一下主动器件与其他元件的区别有哪些?

1、不同的工作特性

元件是需要通电才能发挥其特性而无源元件的自身不消耗电能,或将电能转化为不同形式的其他能量。同时只需输入一个信号无需外接电源即可正常工作,相对于元件而言器件是指不影响信号基本特性,而只允许信号不加修改地通过的电路元件。对于这些方式造成的干扰应采取相应的应对措施,传导滤波和辐射干扰用于降低天线效应(如信号走近地面),屏蔽接地等措施可以大大提高产品抗电磁干扰的能力,也可以有效降低对外界的电磁干扰。


2、功能不同

一般用于信号放大转换等,用于信号传输或信号通过方向性放大。当电压变化时电阻和阻抗会发生变化,被动元件是台湾电子工业中某些电子元件的名称,区别来自有源组件其被称为无源器件和有源器件。电阻器按结构分为引线电阻和片式电阻,引线电阻按工艺分为线绕电阻器、碳复合电阻器、碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、贴片电阻器。分为厚膜电阻和薄膜电阻。根据阻值是否可以改变,可分为固定电阻和可变电阻。可变电阻器包括手动调节阻值的电位器,以及阻值随物理条件变化的热敏电阻和电压。


总而言之,主动器件与其他元件的区别有不同的工作特性和功能不同,无源设备在某些频率下表现出不同的特性,一些电阻器在高频时具有电感特性,例如绕线电阻器。电解电容低频特性好而薄膜电容和陶瓷电容高频特性较好但容量通常较小,考虑温度对元器件的影响,根据设计原则选择具有各种温度特性的元器件。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)