处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​二极管可以分为哪些种类

​二极管可以分为哪些种类
来源:网络整理 时间:2021-11-04

二极管可以分为哪些种类

作为比较传统的一个半导体器件之一二极管的应用非常的广泛,尤其是在一些电子电路当中往往会利用其电阻或者电容等等元器件进行合理的连接,之后会将这些不同的器件构建成各种不同功能的电路并实现交流电或者是调制信号检波等,那么这种器件还可以分为哪些种类呢?

1、稳压管

稳压管是一种相对比较特殊的器件类型,这种器件在安装使用当中的主要作用就是具有稳定电压等等用途,其与普通的管主要的区别就是能够在工作当中实现反击穿的状态,特别是在制造二极管‍过程中如果出现过热等情况能够快速的发生改变并限制反向电流的大小,此外在保证稳压的状态之下还能够更好的避免由于出现反击穿状态,而导致过热等情况的发生,与此同时这种反击穿现象也是可逆的,尤其是在不超过稳压管电流的允许情况下,能够具有充分性的击穿特性。


2、光电管

光电管在设计的时候管壳当中会有一个玻璃窗口的设计,这个窗口设计的目的就是要更好的接受光照,此外在光线照射的情况下还能够成对的实现自由电子或者空穴并使半导体当中的载流子浓度出现提升,更重要的是在反向偏置电压的影响之下反向电流也会出现增加的情况,如果反向电流增加整个光照的强度也会随着增加,这种元件在实际使用当中主要就是对物体进行检测并实现光电控制等等。


其实除了上述介绍的两个种类之外,二极管还分为点接触型以及面接触型等等各种不同的种类,前者由于接触面比较小,所以无法承受比较大的正向电流以及反向的电压,但是这种器件的高频性能相对比较好,且适合在一些高频检波电路当中使用,但是后者的接触面相对比较大,因此能够承受更高的一些反向电压,其适合在一些整流电路当中进行使用。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)