处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​在pcb打样设计中要重点关注什么

​在pcb打样设计中要重点关注什么
来源:网络整理 时间:2021-11-04

在pcb打样设计中要重点关注什么

pcb打样设计一定要保证板材结构对称电路的性能会直接受到层叠设计好坏的影响,如果可以将层叠设计和整体布局设计的符合标准,那么可以有效地提高电源质量,方便走线的阻抗匹配,有效减少反射和串扰,降低产品的设计成本,那么在pcb打样设计中要重点关注什么呢?

1.层叠设计

在相机前级采集卡的设计中,主要从以下几个方面考虑层叠设计:首先确定板子的信号层数目。主要从器件的管脚数、布线空间和信号复杂程度等方面来考虑,在相机前级采集卡设计中,信号层能满足信号走线的需要;还要确定 PCB 板层数目,考虑设计中的电源数目和模拟地与数字地,设置负片层,包括一个电源层和两个地层。此外还有层叠顺序设置,相机前级采集卡的层叠顺序为:Top 层、电源层、信号层、地层、信号层、地层、信号层、Bottom 层。对于信号层来说,好的层叠结构应该使得每一个信号层两边紧挨电源或地层,这样能有效的进行阻抗匹配;对于电源层来说,好的层叠机构应该使得电源层紧挨地层。层数越多,布线资源就越多,但是会增加设计成本,要求结合实际情况选取这种相对来说可接受的层叠结构。


2.整体布局

在进行相机前级采集卡的设计中,对整个电路模块进行划分,整个电路包括相机传感器电路,音/视频 HDMI 信号输出电路,光纤模块双向收发电路、FPGA、DDR2、单片机电路和电源模块等。依据pcb打样信号流向,对其进行模块化布局,使得整个模块互不交叠,减小模块间的相互干扰。为了减小对其他模块信号的干扰,将电源模块布置在 PCB 的右上角,并在后续制作时需对电源层进行分割,以保证在电流传输中减小对其他模块的影响。FPGA 为 PCB 的核心器件,它几乎与所有模块进行通信,所以将其放在电路板中心,可以减少每个模块布线时的交叉走线。


总体来说,在pcb打样设计中不仅仅要关注好的布局,而且要考虑实际的布线工作,前期的准备工作会直接决定走线中信号的流向和板子的整体结构,所以pcb打样电路板的布局以及设计会直接决定产品的性能好坏,因此必须要反复实验,找到合乎逻辑的解决方案。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)