处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

​在二极管的设计中有哪些要求

​在二极管的设计中有哪些要求
来源:网络整理 时间:2021-11-02

在二极管的设计中有哪些要求

二极管的设计中首先要提供原理图,之后再导入文件,还要检查器件与封装的管脚的电气连接,局部布局完成还要进行预布线,它的整体设计流程极其复杂,设计完成后还需要进行多次的实验,那么在它的设计中有哪些要求呢?

1、保证不能出错

传统的二极管设计方法中,设计过程依次由原理图设计、二极管布局、布线、功能性测试以及制板等主要步骤组成,要能确保在设计过程中不出错,但无法保证期望的信号要求,并且许多问题必须在制成二极管板并焊接后进行测试才能发现,这大大降低了工作效率。在发现问题后,按照流程重新设计,会增加设计成本。而更加困难的是,如果在后面的调试中发现了问题,则无法还原到二极管的设计中,即无法发现问题出现的症结,所以对于复杂的高速、高密度二极管板,无法通过一板成功,必须进行多次的重复直到解决完设计过程中所有出现的问题。


2、降低成本

产品的市场不会因为个别技术的不到位而停滞发展,激烈的竞争会导致这种设计方法的淘汰。必须提高工作效率,降低设计成本,一些新型设计方法渐渐的浮出水面,这种方法建立在实时仿真的基础上来优化设计流程。在布线时,有信号完整性的仿真分析的加入。在信号完整性仿真的基础上,由仿真波形作为指导,进而指导二极管设计,解决设计过程中出现的各种影响因素。


在二极管的设计中一定要多加注意信号完整性的问题,根据设计要求对设计的研发周期进行提前考虑,同时要充分的考量研发的成本和产品的可靠性,要保证信号质量达到要求。注意元器件焊接等多种硬性问题,作为企业而言还要注意研发的工作效率,提前进行技术部署,避免因为技术不到位而出现研发停滞。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)