处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

二极管能在电路中提供哪些功能与作用

二极管能在电路中提供哪些功能与作用
来源:网络整理 时间:2021-09-15

二极管在电路中的存在就如同一个可以自动控制的开关一般,二极管这类电子器件在电路中也依据其不同的物理特点设计开发出不同的功能与作用,体积与生产成本较小的电子器件往往有着较大的产品需求与较低的单个售价,所以电子器件被各大电器生产商家购买进行设备制造与生产,那么二极管能在电路中提供哪些功能与作用?



1、通电单色发光

二级材料在单向通电情况下可以发出不同颜色的光,大部分的电子器件在生产原料上都会追溯到不同量的硅材料,可以通电发光的电子器件通过将电能转化为不同颜色的光能,并通过不同的电压与电流的组合可以将电子器件释放出不同的光照色温。


2、光敏电路开闭

光敏电路开关是受到器件中光敏元件的电路控制而实现的光学电路开闭,光敏元件在受到外界光照条件时会使半导体中通过更多的电子,然后在光照消失后恢复到正常的闭合状态下减少电能消耗,光敏电路的开闭在很多户外产品生产中会比较多的见到受外界光照影响的电器。


3、稳定电路电压

稳定电路电压是与一般的电子器件不同的稳定电路过载的器件,由于电子器件在较多电流与电压的通导下会出现击穿损坏现象,用于稳定电路电压的器件便可以将一部分电路中多余的电流和电压接入器件中,通过器件的间接导入分流来减少流入二极电路的电流电压。


二极管能在电路中提供通电单色发光、光敏电路开闭以及稳定电路电压等多种功能和作用。电子器件的作用往往受到所安装电路板的设计与通电方案,同一个电子器件在不同的设计方案当中通常发挥不同的存在作用,进而可以开发出同一电子器件所能担任的电路职责。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)