处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电子元件厂家介绍:常见的电子元器件

电子元件厂家介绍:常见的电子元器件
来源:网络整理 时间:2021-09-10

在电路板上存在并作为一个不可缺少的元素——电子元件,一直拥有非常广阔的市场和应用场景,日常人们所使用的各种电器中主要对电路起到关键作用,就少不了这类元件的身影。而当元件与器件相结合之后便形成了更多用处的元器件,如晶体二极管和电感等都属于非常火爆的元器件,下面对这些常见的元器件做详细介绍。



1、单向导电的二极管

电子元件厂家称晶体二极管在电路中经常会使用字母表示型号,其主要的特性便是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻比较小;而在反向电压的作用下则导通电阻极大或者呈现出无穷大的现象。由于晶体管具备有以上的特性,因此在无绳电话机中经常会使用二极管进行整流、隔离信号,以及在稳压、极性保护、编码控制以及调频调制和静噪等电路中使用。


2、储能元件的电感

电感器对于很多人来说会有一些陌生,这种元器件在电子制作中使用不是非常多,但是其实电感在电路中同样重要。电感其实是一种储能元件,与电容器类似,能够将电能转变成为磁场能,并且在磁场中储存能量。一般电感器的符号也是使用英文字母表示,在工作的时候需要结合电容器一起,构成滤波器和振荡器等。另外人们还会使用电感的这种特性,制作平常使用的阻流圈和变压器以及继电器等装置。


电子元件厂家称电子元器件的形成主要取决于元件和器件各自的性能,上面两种元器件经过形成之后便成为了市面上比较常用的材料和装置,尤其是二极管在日常生活中更是常见,基本上在电路维稳方面时常可以看到这种性能良好的元器件。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)