处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

常用电子元器件的常见故障和检修方法是什么

常用电子元器件的常见故障和检修方法是什么
来源:网络整理 时间:2021-09-10

电子元器件在应用当中可能会因为环境改变亦或者是方法不当等原因导致损坏问题产生,而这些问题对于元件的未来使用带来极大影响,故在出现问题之后及时的修复十分有必要。那么常用电子元器件的常见故障和检修方法是什么呢?下面就这个问题做详细阐述。



1、开路性故障

元器件在应用当中常见的故障类型就是对开路性问题,这种故障的发生主要就是电阻丝另外一个位置出现烧断或者是焊接时没有连接紧密所引发的,这种情况下需要对其进行拆看查看,如果说能够找到烧断的位置并进行修复的话则可以维持正常工作,反之则需要重新进行连接然后使用正确的方法对其进行封装或者晾干,采取这种方式解决可以保证器件后期的使用稳定性更好。


2、湿敏故障

元器件在工作当中很容易发生的就是电阻之间的故障,如果说单纯的器件损坏那么修复当中的难度就会有相应增加,反之如果说在损坏之后没有及时的进行更换,这种情况在修复时的难度也会增加,所以如果在发生湿敏故障时尽量要及时对相应的器件进行更换,没有的情况下可以先使用固定电阻来进行代替,这种方式可以使其失去潮湿检测的功能,但是基本的功能运用还是正常的,此外如果说滑动触片出现磨损或者接触不好等故障的话要注意及时的进行清洗更换。


常用电子元器件在使用当中常见的故障类型很多,比如说由于长时间的使用可能会出现滑动触片以及碳膜氧化接触不良等等情况,这个时候要及时的对电位器进行清洗才能够解决当前的故障,所以在使用这类器件时即使的检查修复也是很有必要的。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)