处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

汽车连接器分为哪几类?

汽车连接器分为哪几类?
来源:网络整理 时间:2021-09-06

现在汽车配件中,随着日益凸显的科技,逐渐应用到汽车身上,比如倒车影像,自动驾驶,娱乐,还有周围车身的摄像头等等,这些配置的使用均离不开汽车连接器,其作用就是为了更好的连接电子元器件,无论是电路板还是线缆,那么,汽车连接器分为哪几类?



一、齿轮啮合式

齿轮啮合式装置是利用齿轮之间的啮合,品质好的汽车连接器配合杠杆的原理,实现解锁装置的助力。该装置由以下三部分组成:插头护套、装置主体和插座护套,该装置有以下特点:该结构装置运用了齿轮啮合的原理,将连接器间的轴向运动转化为了绕旋转中心的转动,更加符合操作者的操作习惯。其次,结构运用了杠杆原理,有效降低了操作难度,提高了连接器的可装配性。


二、螺栓助力式

汽车连接器啮合方式主要是通过螺栓与螺母在啮合过程中将螺栓的转动转化为轴向运动的特性,实现连接器。该装置连接器之间的力来自于螺栓和螺母的配合,由于螺栓可以承受较大的扭矩,也就可以转化为更多的轴向力。所以该装置主要应用于超多线连接器的装配过程中。


三、钢卡式

口碑好的汽车连接器结构区别于传统挂鼻扣合式之处为:本挂台为单独的一个弹性钢卡,可以为连接器的配合提供更大的结合力。该结构在使用时,首先应将钢卡率先与插座护套进行装配,利用钢卡自身的弹性实现其与护套的,然后再进行插头护套和插座护套的装配。通过钢卡上两处凸起部位与插头护套挂点的挂接。


在这些电子元器件中,起到连接作用的汽车连接器,其所使用环境并不比线缆少,无论是高温环境或者是高频率震动的环境,在恶劣的情况下,连接器不仅仅能够保持金属之间的触点,而且还有一套实践标准进行性能判定,保证质量。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)