处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

制作半导体芯片有哪些重要的步骤

制作半导体芯片有哪些重要的步骤
来源:网络整理 时间:2021-09-03

在电子产品中需要使用半导体芯片进行电路的传导,并且随着科技的不断进步需要使用芯片完成的功能也越来越多。芯片在日常生活中又被人称为集成电路,这种集成电路由于适应的环境不同因此也有不同的分类。但是不同分类的芯片实际上制作的流程多半都是类似的,为了保证良好功能的完全实现在制作芯片时,有几个比较关键和重要的步骤需要格外注意。



1、对晶圆进行有效的测试

制作半导体芯片的整个流程中对晶圆进行测试是非常关键的一步,一般采用的测试方法就是针测,通过针测的方式可以对每个晶粒进行电气特性检验。每个芯片所拥有的晶粒数量是非常庞大的,组织一次针测模式是比较复杂的过程,因此需要测试人员认真对待,并且也要求在生产的时候尽量是同等芯片规格构造的型号进行大批量生产。数量越大相对的成本也就越低,这也解释了为何主流芯片器件造价都比较低的原因。


2、选择合适的封装形式

芯片制作到后续的流程就需要对其进行封装,绑定引脚并且按照需求去制作完成各种不同的封装形式,这就是同一种芯片内核可以有不同的封装形式的主要原因。目前比较多见的封装形式主要有DIP、QFP、PLCC以及QFN等几种,封装形式的选择一般都是参照用户的使用需求以及提出的意见、应用习惯、应用环境以及市场形式等外围因素来决定的。


半导体芯片在生产过程中比较重要的两个步骤就是,对晶圆进行测试以及选择合适的封装形式。对晶圆进行测试建议可以一次性多生产一些芯片用来降低单次成本;选择封装形式建议多多参考企业的使用需求以及当时的应用环境条件等因素。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)