处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电感都有哪些功能?

贴片电感都有哪些功能?
来源:网络整理 时间:2021-09-03

在电路中贴片电感的功能有很多,比如滤波延迟等,选择时不仅仅看其自身的这些功能,结合电子元器的工作环境,良好的性能是可以适应较为严峻的工作环境的,不能因为环境的单一性而去选择,避免意外的发生。那么,贴片电感都有哪些功能?



一、滤波功能

口碑好的贴片电感可以利用其“通直阻交”特性实现滤波功能,并且可以与电容器组合成不同的滤波电路,通过复合滤波电路滤波后,可得到稳定的直流电源。形象地说,滤波就是阻挡像波浪一样起伏变化的交流信号。因此,交流成分是滤波的对象。而滤掉交流成分,可以得到纯净的直流成分。在电源端、整流电路后一般实现滤波功能。


二、扼流功能

利用电感器电抗与频率成正比的关系,可扼制高频交流电流,让低频和直流电流通过。目前,常用的扼流有高频扼流圈和低频扼流圈两种,且电感量越大,扼流效应越明显。从阻抗匹配的角度来看可以直接耦合,但这样会使偏转线圈有较大的直流电路通过,损耗增大并产生附加的偏转磁场。


三、延时功能

质量好的贴片电感可以利用其通过电流不能突变及电压相位滞后电流相位的特性实现延迟功能,并且可以与电容器、电阻器组合成不同的延迟电路。充电电路的时间常数很小,由于引入基极的行同步脉冲经过延迟 电路延迟后落在行消隐后肩上,即把每行信号的消隐电平箝定在固定值,使信号的消隐电平稳定,从而避免彩色电视机产生色度失真。


无论是工作环境的复杂,还是产品质量,其功效时长都是其基本的性能,面对电压忽高忽低的时候能够做到从容不变,在人为温度无法控制情况下,也能够正常运行,面对意外地产生,自身不会受到影响,才是适合的贴片电感。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)