处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电子元件的发展趋势有哪些

电子元件的发展趋势有哪些
来源:网络整理 时间:2021-08-30

随着工业技术的快速发展,不少领域都出现了新的产品,这些产品直接带动了工业领域的发展与变革。电子元件就是在这样的背景下出现的一款产品,在电子工业生产之中起着较为重要的作用。那么,电子元件的发展趋势有哪些呢?



1、元件便携化

对于无线通讯产品要求轻薄的理念,电子元件产品要求越来越小型化和多功能化,但是产品的尺寸受材料和技术的限制无法完全的被缩小,可以通过整合产品封装的技术来缩小体积。可以采用低温共烧陶瓷封装技术将产品埋入电器的基板之间从而缩小了电容器的体积。通过微波元件如微波滤波器、微波集成电路、涡合器等满足了手机的WLAN、信号收集、功能模块。


2、集成模块化

该电容器依据层片数可以分为只有一层的单层陶瓷电容器和两层以上的多层陶瓷电容器。它可以利用SMT技术直接贴装在PCB基板上。虽然人们不断追求产品小型化、片式化,但是电子元件的小型化进展还是很慢。利用精密的打孔、注浆、印刷等工艺将多个电子元件整合到一起,在其表面可以安装电子器件以及IC基板。它是采用一些对声音、光线、热量等敏感的材料作为驱动常用于各种传感器。


3、材料绿色化

该产品的使用材料常为一些铜、汞、锌、镉等金属元件这些成分在报废后对环境污染较为严重,并且在废物处理时也较为复杂,为了和谐环境的发展,有些发达地区甚至已经严禁禁止使用这些金属材料。随着我国对可持续发展的要求,以及对人体健康的逐渐重视,该产品以后的发展将会更趋向于低成本、绿色化。


目前,伴随着电子工业领域的产业转型,信誉好的电子元件开始在其中发挥着较为重要的作用,并且为这一行业的发展提供了新的契机与可能。相信未来,这一领域将会得到新的发展,并且为该领域的产业发展带来新的契机与可能。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)