处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电阻有哪几种类型

贴片电阻有哪几种类型
来源:网络整理 时间:2021-08-11

科技的进步对多数设备和元件都有着巨大的改变和好处,就拿贴片电阻举例,当科技和电子技术高速发展之后原来在电路板中需要占据较大为主的元件,如今按照需求已经可以节省不止一倍的空间了,这样呈现的好处就是可以尽可能的缩小电子产品的重量以及尺寸大小。目前在市面上比较活跃的贴片类电阻有着比较多的类型,那么下面就了解一下具体有哪几种比较受欢迎的贴片类电阻类型?

1、合金类型的电阻器

信誉好的贴片电阻厂家称合金电阻就是一种采用合金为电流导体的电阻,合金电阻一般具有低阻值和高精密、低温度系数以及耐冲击电流、大功率等特点。合金电阻经常在各种电子产品中使用,如电流采样或者短路保护的时候也会使用合金电阻。

2、薄膜类型的电阻器

价格合理的贴片电阻厂家介绍薄膜电阻器是由陶瓷基片上面符合厚度要求的金属沉积层组成的,金属沉积层所采用真空或者是喷溅工艺取得。薄膜电阻单位面积阻值高于线绕电阻或者是金属箔电阻,并且在使用过程中薄膜电阻成本还更低。因此在需要高阻值而精度要求为中等水平的时候,多数场景还是会使用薄膜电阻。

3、车规类型的电阻器

许多人或许都没听过车规电阻,其实车规电阻就是在汽车电子产品上专门使用的车规认证的电阻。车规电阻由于是使用在与汽车相关的产品上,因此需要满足行业相关的认证才能够使用。贴片车规电阻主要有精密薄膜车规电阻、金属膜贴车规电阻以及厚膜贴片车规电阻这几种。

贴片电阻的分类从名字就可以看出来多数都是跟使用的行业相关,这也是贴片类电阻发展形成的一个更加准确使用范围更精密的分类,通过这样的分类企业可以快速的通过行业找到能够使用的电阻器类型,不但选择的流程缩短了许多还提升了产品的适配率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)