处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

被动器件‍为什么有良好的发展前景?

被动器件‍为什么有良好的发展前景?
来源:网络整理 时间:2021-08-11

被动器件‍又称为无源器件,也就是说装配之后不会影响信号的基本特征,但是信号还能通过且元件自身不消耗电能。其中非常常见的被动电子元件有电阻、电容、电感、陶振、晶振以及变压器等等,这些被动器件‍因有着重要的功能,所以在市场上有着很好的发展前景,下面就来看看具体的原因。

1、用途广泛推动市场发展

由于被动电子元件有很多类型,每种类型的器件都有不同的作用,例如,电阻是一种非常基础的电子元件,产子产品中都需要使用,可以调节和稳定电子产品的电流与电压,此外还可以作为分流器和分压器来使用;电容器是一种储存电荷的容器,在电子产品中也有重要作用,广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。正因为不同的被动元器件有着不同的作用,所以成为电子产品中不可或缺的电子元器件,从而带动了被动元器件的发展。

2、下游市场变革带动行业成长

被动元器件的上游主要是原材料,是生产各式被动器件的必备品,其中游领域主要是制造厂商,而下游则主要是应用环节,包括消费电子、汽车、家电等多种领域,其中消费电子占据行业 70%以上应用空间,可见市场对被动元器件的需求量是非常大的,也正是因为下游市场越来越大的需求量,导致被动元器件市场规模得到了稳步的提升。

一个产业要的长远的发展,是需要很多因素同时推动的,现如今,人们对电子产品的需求已经越来越多,而被动器件‍作为电子产品中非常常用的元器件,发挥出了各种不同且很重要的作用,因此,在广泛用途以及下游市场需求增长的共同作用下得到了更好的发展。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)