处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

使用贴片电阻‍的时候需要注意哪些事情?

使用贴片电阻‍的时候需要注意哪些事情?
来源:网络整理 时间:2021-08-09

贴片电阻‍是电阻的一个大类,表示电阻在封装时所采用的是表面贴片封装形式,所以大家日常提及的贴片式电阻,一般泛指普通类型的贴片厚膜和薄膜电阻。正因为这种电阻是一种较为广泛的类型,所以也有很广泛的使用。那么,在使用贴片电阻‍的时候需要注意哪些事情呢?

1.测量电阻时要注意断开电源

在使用电阻之前需要利用万用表测量阻值经查对无误之后方可使用。为了保证测量的准确性在利用万用表来测量电阻时要注意先断开电路中的电源,将贴片式电阻的一端与电路断开,避免电路与其他电路元件之间形成并联,从而对电阻测量的准确性造成了影响。除此之外,在测量电阻时还要注意不能使用两只手同时去接触电表的两端,因为这样容易让贴片电阻和人体电阻之间形成的并联,因此会影响测量的准确度。

2.注意选择合适的额定功率和误差大小

在使用贴片式电阻的时候,还要注意选择合适的额定功率,因为使用了大功率的贴片电阻,会导致体积增大,不但会导致成本的增加而且还会不利于电路的设计,但是功率如果太小也不行,太小的功率会影响电路的正常使用,一般情况下额定功率的数值为实际功率两倍为宜。另外,还要注意选择合适的误差大小,通常来说,误差大小为电路图数值的±10%比较合适,但是,如果有个别精度要求高的地方可以另外标明。

要想确保贴片电阻‍的使用效果可靠,除了要选择高质量的贴片电阻‍之外,还应该在使用之前对其进行阻值测量,确认符合要求之后才能使用,在测量时为了保证所测到的数值是准确无误的,一定要注意先将电路中的电源断开以及避免用手去接触电表两端。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)