处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

如何保证贴片电阻的焊接质量?

如何保证贴片电阻的焊接质量?
来源:网络整理 时间:2021-08-09

对于各种类型的电子产品来说,贴片电阻‍是其中一个非常重要的电子元器件,生产产品时需要将其焊接上去,如果焊接的质量不好就会影响电阻的使用,从而导致整个产品的质量出现问题。那么,如何怎么焊接贴片电阻‍才能保证质量呢?

1.松香水要薄

焊接贴片式电阻的时候,首先要在焊盘上涂上一层松香水,但是只能在需要焊接的部位涂,而且,还要薄薄的涂一层,松香水涂的不可太厚,否则就会留下助焊剂残留物,从而影响清洁度以及拒绝通过。如果不慎涂的太多,留下过多助焊剂残留物时,要及时用棉签蘸取酒精擦拭干净后再重新涂抹。

2.先预热再上锡

焊接时,烙铁与焊接面需要保持45度的倾斜角度,而且还要先预热再上锡,在加热焊盘与焊锡丝供给之间时间控制在一秒以内,若加热时间过长很容易引起焊盘起翘,从而导致焊盘的损坏。另外,在焊接时烙铁头与被焊件接触时应略施压力,热传导强弱与施加压力大小成正比,但以对被焊件表面不造成损伤为原则。

3.加焊锡

原则上是被焊件升温达到焊料的熔化温度是立即送上焊锡丝。动作应当快速、连贯。如加热时间过长,焊点表面容易老化或形成锡渣,焊锡容易拉尖,焊点没有光泽。如加热时间过短,影响焊锡不润湿,表面不光滑,有气泡、针孔或造成冷焊。

只有将贴片电阻‍牢牢的焊接上去才能让其在电子产品中充分发挥作用。但是焊接贴片电阻‍是一个非常考验技术的过程所以在焊接时需要按照技术规范去执行,包括薄涂松香水、先预热再上锡、加焊锡以及去焊锡、去洛铁。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)