处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

采购贴片电阻‍要哪些参数?

采购贴片电阻‍要哪些参数?
来源:网络整理 时间:2021-08-09

贴片电阻‍是一种用于电子产品中的器件,因为使用非常广泛,所以电子产品的生产企业经常会向厂家批量采购,但是,为了确保电子产品的生产质量,在采购贴片电阻‍的时候也需要通过其中的各种参数来认真挑选。那么需要看哪几个参数呢?

1.尺寸

目前贴片式电阻有多种不同的尺寸,这些尺寸可以用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码使用的是EIA(美国电子工业协会)代码,由四位数字来表示,其前两后两位分别表示电阻的长与宽,单位则为英寸。另一种是米制代码,也是用四4位数字表示,不过是以毫米为单位。由于电阻的尺寸不同,导致其额定功率也不同,所以在采购时要认真看清楚尺寸。

2.阻值

阻值也是采购时需要认真了解的参数之一。因为贴片式电阻的标称阻值是按系列来确定的,各系列是由电阻的允差来划分的,允差越小则阻值划分得越多,贴片式电阻的表面通常会用三位数字来表示阻值,其中前两位为有效数,第三位数字表示后接零的数目。

3.温度系统和工作温度范围

温度系数贴片电阻的温度系数有2级,即w级,±200ppm/℃;X级,±lOOppm/℃。只有允差为F级的电阻才采用x级,其它级允差的电阻一般为w级。贴片电阻的工作温度范围为-55--+125℃,工作电压上限则与尺寸有关。

贴片电阻‍的参数有很多,为了采购到适合本产品使用的电阻以及确保所选电阻的质量是可靠企业在采购贴片电阻‍的时候就应该先了解相应的参数标准,然后和长提提供的电阻型号来对照,确定参数值均能满足使用要求后再采购。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)