处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

二极管可以应用在哪些电路场景

二极管可以应用在哪些电路场景
来源:网络整理 时间:2021-08-05

如果要问比较早的一种半导体元件是什么,想必很多人都不会想到二极管这个答案。实际上这种装置确实是诞生比较早的一种半导体元件,该元件一经诞生便受到了电子信息领域的诸多好评以及广泛的使用。在电路产品中使用该装置可以实现对交流电的调控和稳定等多种功能,即便是现在的电子产品依旧离不开该装置在发挥出色的性能。那么二极管可以在哪些电路场景中使用呢?

1、在开关装置电路中有较广的应用

在数字和集成电路中使用二极管的单向导电性用来实现电路的导通或者是断开,已经成为了一件非常平常的事情和技术。开关装置电路中使用该元件可以很好的起到保护电路的作用,放置电路因为短路等问题被烧坏,同时还可以实现传统开关的功能,在多数操作人员看来这种元件实现的这些功能是传统的开关锁无法实现以及比拟的,加上使用元件操作开关的速度非常快,寻常的开关基本上都无法达到这样的速度。

2、在稳定电压装置电路中有良好的应用

在稳压电路中通常需要使用齐纳元件,这是一种利用特殊工艺制造的面结型硅把半导体元件,这种特殊的元件由于杂质浓度比较高,空间电荷区内的电荷密度非常大,因此很容易快速的形成强电场。当齐纳元件两端方向电压加压到某一个阈值的时候,反向电流就会剧增,产生反向的击穿效果。而这种反向的击穿效果正是该元件独有的功能,其他的半导体材料不可能实现这一性能。

广泛使用二极管的电路场景实际上也远远不止上面两种,在限幅电路的场景以及变容电路场景中都可以经常看到该元件的身影。在限幅电路场景中使用元件主要是对信号进行有效的处理;而在变容电路场景中使用元件则是控制电路的频率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)