处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

常用电子元器件的应用有哪些

常用电子元器件的应用有哪些
来源:网络整理 时间:2021-07-22

常用电子元器件测试时,不要接触表笔和电阻的导电部分。被测电阻与电路焊接至少焊接开一个头,防止电路中的其元件影响测试造成测量误差,虽然可以通过色环标记来确定色环电阻的阻值,但在使用过程中好用万用表测试其实际阻值。下面一起来了解一下常用的电子元器件的有哪些应用?

1、固定电阻的检测

常用电子元器件连接到电阻两端的引脚上,测量实际阻值,为提高测量精度应根据被测电阻的标称值选择量程。由于欧姆刻度的非线性关系,其中间分度比较细,所以指针指示值应尽量落在刻度的中间位置使测量更准确。根据电阻误差等级进行读数与标称电阻值之间允许存在误差。如果不匹配并超出误差范围,则表示电阻值发生了变化。

2、检测保险丝电阻

电路中当熔断电阻熔断断开时,可根据经验判断,若发现熔断电阻表面发黑或烧焦,可断定负载过重并且通过它的电流多次超过额定值引起。如果其表面开路无任何痕迹,则表示流过的电流刚好等于或略大于其额定熔断值。判断表面无痕的熔断电阻的好坏,可以用万用表测量。为保证测量的准确性,熔断电阻的一端应与电路焊接。如果测得的阻值为无穷大则说明熔断电阻已失效开路。如果测得的电阻值与标称值相差很远则说明电阻值发生变化不应再次使用。在维修实践中发现电路中也有少量熔断电阻短路检测时也应注意。

总而言之,常用电子元器件的应用有固定电阻的检测和检测保险丝电阻,检查电位器时先转动旋钮看旋钮转动是否顺畅,开关是否灵活,听内部电位器的接触点和电阻摩擦的声音。用万用表测试时先根据被测电位器的阻值选择万用表合适的电阻档位然后按以下方法进行测试。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)