处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

半导体芯片‍内部集成电路有哪些类型?

半导体芯片‍内部集成电路有哪些类型?
来源:网络整理 时间:2021-07-15

半导体芯片‍是在半导体片材上加工,通过浸蚀和布线等工艺将其制作成一种具有某些功能的一个半导体器件。这种类型的芯片虽然个头比较小,但是其中的内部结构确实非常复杂的,核心的微型单元就由成千上万的晶体管。下面我们就一起来看看半导体芯片‍的内部的集成电路有哪些类型。

1、系统级

内部结构是由多个半导体的芯片以及电阻、电感、电容相互连接组成的被称为系统级,现在, 随着技术的快速发展,将一整个系统做在一个芯片上的技术也已经出现多年。例如在手机当中,整个手机就可以视为一个复杂的半导体的芯片电路系统,既可以玩游戏、可以打电话、可以听音乐。

2、模块级

在整个半导体的芯片系统中分为很多功能模块各司其职。有的管理电源,有的负责通信,有的负责显示,有的负责发声,有的负责统领全局的计算等等。这种类型称为模块级。这里面每一个模块都是一个宏大的领域,都聚集着无数人们智慧的结晶。

3、寄存器传输级

半导体的芯片还有寄存器传输级的电路,以占整个系统较大比例的数字电路模块为例,就是由寄存器和组合逻辑电路组成的,这种数字电路模块专门负责进行逻辑运算,处理的电信号都是离散的0和1,寄存器是一个能够暂时存储逻辑值的电路结构,需要一个时钟信号来控制逻辑值存储的时间长短。

品质好的半导体芯片‍有很多种不同的的集成电路类型,本文为大家介绍了系统级、模块机以及寄存器传输级,虽然介绍的比较粗浅,但是相信大家通过本文的介绍也能对半导体芯片‍的内部集成电路有一定的了解,以后无论是购买还是使用都可以先了解一下集成电路的类型。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)