处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

使用贴片电感的注意事项有哪些

使用贴片电感的注意事项有哪些
来源:网络整理 时间:2021-07-13

贴片电感在行业内也被称为大电流电感主要对电子设备起到控制交流电路的作用,大电流电感可以受到电子产品生产行业诸多喜爱的主要原因,就是由于以往的电子设备经常会受到内部电流的影响出现功能不稳定等问题,严重影响人们的使用体验。而使用了大电流电感后就可以很好的避免这一情况的产生,但是需要提醒的是使用大电流电感还需要注意以下的事项才能保证电子产品以及大电流电感本身的性能得到更稳定的发挥。

1、禁止在湿润环境中使用大电流电感

信誉好的贴片电感厂家称大电流电感是一款电子类的元件,因此在禁止在潮湿的环境中使用否则会造成设备出现性能的紊乱。同时环境内部的温度高低和设备的高低频、电感的感性或者是抗组特性这几点,在使用的时候也需要格外注意。大电流电感厂家提醒这几点并没有非常固定的标准,使用的时候需要根据达到的性能做出更加合理的选择,但是一般情况下建议可以多多参考以往设备的使用经验,避免由于经验不足引发错误。

2、使用大电流电感必须了解频率的特性

使用大电流电感之前对其进行更加详细的了解,应该是操作人员必须具备的操作准则。大电流电感的频率特性会直接影响到元件的性能,通常在低频段的时候大电流电感一般会呈现出电感的特性,具体的表现就是蓄能和过滤高频;而在高频的时候,其抗组特性会表现得非常明显使用时会有明显的耗能发热现象,感性效应会逐渐降低。不同的大电流电感其高低频的特性表现都不一样,因此使用时一定要事先了解清楚。

价格合理的贴片电感厂家称在使用大电流电感前对其本身的特性进行详细的了解,应该是非常基本的操作规定。只有详细了解大电流电感的特性之后才可以知道具体想要实现的性能应该满足哪一种电频变化;其次使用大电流电感一定要注意使用的环境和其他多种问题的选择,这些选择会直接影响到大电流电感的使用效果。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)