处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

被动器件具体包含了哪些种类

被动器件具体包含了哪些种类
来源:网络整理 时间:2021-07-12

品质好的被动器件在使用当中自身不消耗任何的电能,工作时也无需任何电能支持就可以保持良好运转,同时还能够将一些电能转化为其它的能量,故在很多领域当中都需要使用到这种器件。下面就被动器件具体包含的种类做详细阐述。

种类一:电阻器

被动型的器件当中包含了很多不同的分类,其中电阻器的功能主要就是用来调节电路当中的电压或者电流,因为很多电子通讯设备在使用时电流维持的稳定与否直接关系到信号的强度,同时也关系到整个设备的使用年限,而电阻器这种器件的安装使用则可以保障这一点,其能够对所有的电流及电压进行稳定输出,同时还能够对一些启动装置和马达等进行保护,目的就是要让所有的电子设备运转正常,主要就是起到相应的保护作用。

种类二:电容器

电容器是用于一些电物质以及介质隔离来进行使用的,同时也可以用于一些静电的存储等等,现在的电容器种类很多且材料类型也不断更新,比如说陶瓷电容器和塑胶薄膜电容器等鞥都是比较常用的,这些类型的电容器主要特点就是体积比较小且容量非常大,而且在高频使用当中能够维持稳定的电压和稳定性高等等特性,由于自身非常轻薄所以在很多电脑主机主板以及一些笔记本上的应用很广泛。

被动器件当中除了电阻器和电容器之外还包含了电感器,这种器件在生产当中采用的是绝缘导线所绕制的线圈,工作当中能够将电能直接转化为磁能并且可以进行无功率的转换来存储,由于这种器件在使用时能够产生电动感应优势故是被动器件当中使用范围相对较广的一种器件类型。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)