处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

元器件的分类角度有哪些

元器件的分类角度有哪些
来源:网络整理 时间:2021-07-07

由多种电子元件、小型仪器组成的产品,由于本身由若干的零件构成,可以形成不同用途的产品,且能够在同类产品中配合使用,通俗点来说,常见的某些工业零件或者说用于制造或者组装电子整机用的基本零部件都可以被称为元器件

1.按照内部有无电源分类

按照元件内部是否存在电源的情况,可以有源器件与无源器件两种形式,有源元件对应的是主动元件,在工作时内部的电源是作为能量的来源,使得器件发挥作用。无源器件则不需要外加激励电源,并且本身消耗的电能很少。作为好用的元器件,都应该满足使用性能好且能源消耗较少的要求。

2.按照性能激发形式分类

按照性能激发方式可以分为主动和被动元件,质量好的元器件,尤其是主动型的元件能够在获得能量后对电信号进行主动运算处理,例如各种各样的晶体管及集成电路都属于这一类型。而被动元件则不能够实现主动元件功能,只能够被动顺从,即使是这样,这两种元器件都有存在的必要。

3.按照作用类型分类

物理结构的设置不同,很多元件产品的电路功能以及工程参数都有差异,其实现功能的作用方式存在差别,根据这种原理,有集成电路以及分立元器件之分,集成电路主要作用方式是通过将各类器件封装作为一个整体,接着共同实现电路功能,而独立器件则是单个分立单元自主实现作用。

元器件作为常用的零部件,在许多应用场合得以施展效力。不同类型的器件作用效果不同,如集成电路这种产品,能够根据具体电路功能实现要求从而配置不同小部件,然后协同实施工作。集成电路组装的电路具有重量轻、体积小的特点,所以产品的集成化已经成为电子技术发展的逼人要求。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)