处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电阻的特点有哪些

贴片电阻的特点有哪些
来源:网络整理 时间:2021-07-07

电阻是应用于各类电子产品中的必要零件,不同类型的电阻可用在不同种类的电子类产品中,但是随着现在电子类产品种类增加,很多小型的产品需要安装贴片电阻,这样的电阻的作用与普通电阻相同,那么除此之外它还具有哪些特点?

一、装配成本低

我们常见的重要器械的电阻器的重量和体积都比较大,安装这样的电阻器确实可以提高电子设备的使用效率,但是这样的设备也不需留存很多安装的空间给电阻器,这就提升了电子产品的装备成本,反观使用贴片电阻就不会有这个问题,因为它重量体积小,所以它可以帮助电子产品节约空间成本。

二、体积小巧

电阻器是电器中都需要安装的零件而且一般都是会按功率分为很多的种类,需求功率较大的就必须使用较大的电阻器,而这样的电阻器会要求安装它的产品空间足够,采用这样电阻器的电子产品必然会用较大的电阻器,所以其整体重量很大,而贴片电阻本来就比较轻,所以安装这样电阻的产品必然重量也轻。

三、电能稳定

贴片电阻哪家产品好是选购这样产品的关键问题,而之所以大家不选择普通的电阻器,而持续使用贴片式的电阻不是它的体积小巧,还有一个更主要的原因就是这样的电阻器的电能稳定性比较高,可能很多人认为这个没有什么也别,可是如果稳定性不好的电阻在使用中会导致电子设备短路,所以这种电阻可靠性高就是它的另一个特点。

虽然不同的电阻器从功能上来看没有什么较大的分别,但是在其他方面不同大小的电阻器确是有着不同的特点,以贴片类的电阻产品为例,现在很多人因为看到它体积小巧,电能稳定剂装备成本低等特点,所以贴片电阻哪个公司的好称为多数用户们比较关心的问题。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)